Página de configuración del módulo LCD

La página de configuración del
módulo LCD
está disponible para los controladores
Micro810
LC10. Utilice la página para realizar las siguientes acciones:
  • Agregar un módulo LCD a la configuración del controlador
    Micro810
    LC10.
  • Hacer copias de seguridad de los archivos de funciones y programas del usuario en el módulo LCD.
  • Restaurar los archivos de funciones y programas del usuario del módulo LCD en la configuración del controlador
    Micro810
    LC10.
  • Abrir la vista
    Variables de LCD
    para seleccionar las variables que se deben supervisar mediante el módulo LCD.
  • Ver el estado de la conexión del módulo LCD.
  • Configurar los ajustes de hardware para la
    lectura de los botones del teclado
    .
Ajustes de configuración del módulo LCD
Configuración
Descripción
Vincular módulo LCD
Determina si se agrega el módulo LCD al proyecto del controlador
Micro810
LC10.
De forma predeterminada, el módulo LCD no forma parte del proyecto del controlador
Micro810
LC10.
Estado
Indica la información de estado del módulo LCD y del controlador.
El estado incluye los siguientes valores de solo lectura:
  • Instalado
    : el controlador está conectado y hay un módulo LCD que forma parte del proyecto.
  • No instalado
    : el controlador está conectado y no hay ningún módulo LCD que forme parte del proyecto.
  • Desconectado
    : El controlador está sin conexión.
  • Conectado
    : El controlador está en línea.
Diagnosticar
Abre la vista diagnóstico del controlador. El botón
Diagnosticar
está disponible cuando el controlador está en línea.
Variables del LCD
Abre la vista
Variables del LCD
. La vista está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • Un módulo LCD forma parte del proyecto.
  • La revisión del controlador es 7.
  • El controlador
    Micro810
    LC10 está sin conexión.
Puede seleccionar un máximo de 200 variables que desee supervisar mediante el menú
Principal
del módulo LCD. Si se supera el límite, pueden producirse problemas en la compilación.
Configuración del módulo LCD
Habilitar la lectura de los botones del teclado
Activa las instrucciones del bloque de funciones KEY_READ, que leen los estados clave del módulo LCD.
De forma predeterminada, las instrucciones del bloque de funciones KEY_READ están desactivadas.
Modo de retroiluminación
Especifica el comportamiento de la retroiluminación del LCD remoto. Las opciones son las siguientes:
  • Siempre desactivado
  • Intervalo
  • Siempre activado
Intervalo
es la selección predeterminada.
Tiempo
Especifica el intervalo de retroiluminación cuando el
Modo de retroiluminación
se establece en
Intervalo
. El valor está comprendido entre 10 y 120 segundos. El valor predeterminado es 30.
Contraste
Especifica el contraste de retroiluminación de la pantalla LCD. El valor está comprendido entre 0 y 100 por ciento. El valor predeterminado es 50 por ciento.
Crear copia de seguridad/Restaurar
Cargar al iniciar
Especifica el comportamiento del módulo LCD al activar el controlador. Las opciones son las siguientes:
  • Cargar siempre
    : Carga el programa del usuario desde la pantalla LCD cada vez que se activa el controlador
    Micro810
    LC10.
  • Cargar si se produce un error de memoria
    : Carga el programa del usuario cuando se produce un fallo de memoria. Los fallos de memoria se producen cuando se ha borrado el programa del usuario en el controlador o cuando no se puede cargar.
  • Deshabilitado
    : no se carga el programa del usuario desde el módulo LCD.
La configuración predeterminada es
Deshabilitado
.
Crear copia de seguridad en el módulo LCD
Inicia la copia de seguridad de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador
Micro810
LC10 en el módulo LCD. El botón
Copia de seguridad en el módulo LCD
está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • El módulo LCD está conectado al controlador.
  • El controlador
    Micro810
    LC10 se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
  • No hay ningún fallo relacionado con el controlador
    Micro810
    LC10.
  • No hay ningún proceso de copia de seguridad ni de restauración en curso.
Restaurar desde el módulo LCD
Inicia la restauración de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador
Micro810
LC10 desde el módulo LCD al proyecto.
Si el hardware de 2080-LCD está protegido por contraseña, la contraseña del controlador debe alinearse con la contraseña del 2080-LCD.
El botón
Restaurar desde el módulo LCD
está disponible cuando:
  • El módulo LCD está conectado al controlador.
  • El controlador
    Micro810
    LC10 se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
  • El módulo LCD almacena un proyecto.
  • El proyecto es compatible.
  • La contraseña del controlador y la del 2080-LCD coinciden.
  • No hay ningún fallo relacionado con el controlador
    Micro810
    LC10.
  • No hay ningún proceso de copia de seguridad ni de restauración en curso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal