Agregar un módulo LCD

Los módulos LCD funcionan como un módulo de memoria de copia de seguridad para un controlador
Micro810
LC10.
Para agregar un módulo LCD
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Módulo LCD
    .
  3. En la página de configuración
    Módulo LCD
    , seleccione la casilla de verificación
    Vincular módulo LCD
    .
    Para eliminar un módulo LCD, desmarque la casilla de verificación
    Vincular módulo LCD
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal