Hacer una copia de seguridad de archivos de proyecto en un módulo LCD
El módulo 2080-LCD funciona como un módulo de memoria de copia de seguridad para los controladores
Micro810
LC10.Use el botón
Crear copia de seguridad en el módulo LCD
ubicado en la página de configuración Módulo LCD
para escribir programas de usuario y archivos de función en el módulo LCD. El botón está disponible cuando el controlador Micro810
LC10 está en modo de Programa remoto
.Requisitos previos
- El controladorMicro800se encuentra en modo dePrograma remoto.
Para crear una copia de seguridad de archivos de proyecto en un módulo LCD
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delControlador, seleccioneMódulo LCD.
- En la página de configuraciónMódulo LCD, seleccioneCrear copia de seguridad en el módulo LCD.
- EnMódulo de memoria, seleccioneCopia de seguridad.
Entregue su opinión