Instrucciones y elementos básicos de texto estructurado

Los elementos y las instrucciones de texto estructurado (ST) son los componentes que se utilizan para crear un programa en lenguaje ST.
Los elementos y las instrucciones de ST siguientes se pueden agregar al programa de ST desde la
Caja de herramientas
de ST en
FactoryTalk Design Workbench
:
Las siguientes instrucciones no están disponibles en la
Caja de herramientas
de ST. Introduzca las instrucciones en el editor de ST para agregarlas:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal