Definición de asignaciones

Esta sección trata sobre la sintaxis de las asignaciones y ejemplos de lenguaje de texto estructurado (ST). La expresión puede ser una llamada a una función.
Propiedades de las instrucciones de asignación
Ítem
Descripción
Nombre
:=
Significado
Asigna una variable a una expresión.
Sintaxis
<variable> := <any_expression> ;
Operandos
La variable debe ser una variable interna o externa y la expresión debe ser del mismo tipo.

Ejemplos de ST

(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal