Instrucción EXIT
La instrucción EXIT se suele usar en una instrucción IF dentro de un bloque FOR, WHILE o REPEAT. Las instrucciones EXIT no cumplen la normativa IEC-61131-3, por lo que le recomendamos que no las use.
Ejemplo
(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
Entregue su opinión