Métodos abreviados de teclado de texto estructurado
Los siguientes métodos abreviados de teclado están disponibles para usarlos con el lenguaje de texto estructurado.
Método abreviado | Descripción |
|---|---|
Ctrl+G | Abre un cuadro para especificar un número de línea al que ir. |
Ctrl+M | Muestra u oculta los valores de variables. |
Ctrl++ | Acerca el editor de lenguaje. |
Ctrl+- | Aleja el editor de lenguaje. |
Ctrl+Barra espaciadora | Muestra las posibles finalizaciones del código. |
Ctrl+Mayús+Barra espaciadora | Muestra diferentes opciones de parámetros a medida que introduce el código. |
F1 | Abre la ayuda contextual. |
Ctrl+F | Busca el texto introducido en el editor de lenguaje. |
Entregue su opinión