Bloque de instrucción
En los diagramas de lógica de escalera, un bloque de instrucciones es un elemento funcional que cumple con IEC 61131-3. Puede ser una función, un bloque de funciones, un bloque de funciones definidas por el usuario o un operador.
Entregue su opinión