Elementos de diagrama de escalera
Los elementos del diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD) son los componentes que compilan programas de diagrama de lógica de escalera. En la tabla siguiente se enumeran los elementos compatibles con
FactoryTalk Design Workbench
.Elemento | Descripción |
|---|---|
Grupo de elementos de circuito que activa una bobina. | |
Dos o más instrucciones en paralelo. | |
Operadores, funciones o bloques de funciones, incluidos bloques de funciones definidas por el usuario. |
Entregue su opinión