Bloques de instrucciones de diagrama de lógica de escalera
El conjunto de instrucciones de
FactoryTalk Design Workbench
incluye bloques de instrucciones conforme a IEC 61131-3. Los bloques de instrucciones incluyen, en conjunto, bloques de funciones, funciones y operadores.Conecta entradas y salidas de bloque de instrucciones a variables, contactos, bobinas y otras entradas y salidas de bloques de instrucciones.
Convenciones de bloques de instrucciones
La especificación de lenguaje de programación IEC61131-3 trata numerosos aspectos de los controladores programables, incluidos ejecución del sistema operativo, definiciones de datos, lenguajes de programación y conjuntos de instrucciones. La especificación IEC61131-3 proporciona un conjunto mínimo de funcionalidades que se pueden ampliar para ajustarse a las aplicaciones del usuario final.
Nombres de bloques de instrucciones
Las funciones y los bloques de funciones están representados por un cuadro que muestra el nombre de la instrucción y la versión abreviada de los nombres de parámetro. Para los bloques de funciones con una instancia, el nombre de instancia se muestra debajo del nombre del bloque de funciones.
Parámetros de retorno de bloques de instrucciones
- El parámetro de retorno de una función tiene el mismo nombre que la función. El parámetro de retorno es la única salida.
- Los parámetros de retorno de un bloque de funciones pueden tener cualquier nombre. Múltiples parámetros de retorno pueden proporcionar múltiples salidas.
- Puede definir los parámetros de programas de cada controlador desplazándose por las pestañas de cada uno de los controladores en la vistaParámetros.
Entregue su opinión