Agregar un bloque de instrucciones al programa de diagrama de lógica de escalera
Un elemento de bloque de instrucciones de diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD) es un elemento funcional que cumple con IEC 61131-3 de un programa de LD.
Un bloque de instrucciones LD puede ser una función, un bloque de funciones, un bloque de funciones definidas por el usuario o un operador.
Requisitos previos
- Cree un bloque de instrucciones.
Para agregar un bloque de instrucciones al programa de diagrama de lógica de escalera
- EnCaja de herramientas, enBuscar, escriba el nombre del bloque de instrucciones.
- Arrastre el bloque de instrucciones a una ubicación válida.
indica una ubicación válida para colocar.
Entregue su opinión