Editores de lenguaje
Use el editor de lenguaje para desarrollar el contenido de programas de Micro800.
Un editor de lenguaje contiene elementos de los siguientes lenguajes de programación:
- Diagrama de lógica de escalera (LD)
- Texto estructurado (ST)
- Bloque de funciones (FB)
Hay otro editor de lenguaje para los bloques de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Blocks, UDFB).
En los editores de lenguaje:
- Cada programa de un proyecto se abre en un editor de lenguaje distinto del espacio de trabajo de la aplicación; el nombre del programa aparece en la pestaña del espacio de trabajo.
- Puede abrir varios espacios de trabajo al mismo tiempo.
- Utilice laCaja de herramientaspara insertar elementos en el editor de lenguaje.
Entregue su opinión