Crear una variable en editores de lenguajes

En los editores de lenguaje, cree variables para una instrucción. La variable se creará simultáneamente en la variable local, la variable global o la cuadrícula de palabras definidas, dependiendo del ámbito que seleccione.
Para crear una variable en editores de lenguaje
  1. Para abrir
    Nueva variable
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En el editor de lenguaje de escalerea, en una instrucción, haga clic con el botón secundario en un operando y, a continuación, seleccione
      Nueva variable
      .
    • En el editor de lenguaje del diagrama de bloque de funciones, haga clic con el botón secundario en una referencia de entrada, una referencia de salida o una variable y, a continuación, seleccione
      Nueva variable
      .
    • En el editor de lenguaje de texto estructurado, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar y, a continuación, seleccione
      Nueva variable
      .
  2. En
    Nueva variable
    :
    • En la página
      General
      , escriba el nombre de la variable. El alcance y el tipo de datos de la variable se rellenan automáticamente.
    • En las páginas
      General
      y
      Configuración avanzada
      , especifique otros parámetros según sea necesario.
  3. Seleccione
    Crear
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal