Trabajar con elementos en editores de idioma

Use los editores de lenguaje para administrar uno o varios elementos para los programas del controlador Micro800. Se resaltarán en azul los elementos seleccionados.
Trabajar con elementos en editores de lenguaje
Para
Realice lo siguiente
Seleccionar un elemento individual
Seleccione el elemento en el editor de lenguaje.
Seleccionar varios elementos
Realice una de las siguientes acciones:
  • Seleccione el primer elemento y, a continuación, seleccione el último elemento mientras mantiene pulsada la tecla
    Mayús
    .
  • Seleccione cada elemento individual mientras mantiene presionada la tecla
    Ctrl
    .
Los elementos deben estar dentro de la misma línea.
Insertar un elemento en un editor de lenguaje
En la
Caja de herramientas
, arrastre el elemento de etiqueta al editor de lenguaje.
Eliminar elementos
Realice una de las siguientes acciones:
  • En el editor de lenguaje, seleccione uno o más elementos y, a continuación, seleccione la tecla
    Eliminar
    .
  • En el editor de lenguaje, haga clic con el botón secundario en un elemento y, a continuación, seleccione
    Eliminar
    .
Al eliminar una variable, no se elimina la variable del diccionario.
Mover elementos
En el editor de lenguaje, seleccione uno o más elementos y, a continuación, arrástrelos a otra ubicación dentro del editor de lenguaje.
Solo se pueden seleccionar varios elementos dentro de la misma línea.
Cambiar el tamaño de los elementos
Seleccione el elemento y, a continuación, arrastre el controlador del elemento hasta que alcance el tamaño deseado.
Abrir la cuadrícula de variables locales
En el editor de lenguaje, seleccione el botón Abrir cuadrícula de variables locales.
Mostrar u ocultar las cuadrículas en programas de diagrama de bloque de funciones
En el editor de lenguaje, seleccione el botón Mostrar cuadrícula de FBD u Ocultar cuadrícula de FBD.
Acercamiento o alejamiento del zoom
Realice una de las siguientes acciones:
  • Seleccione o el botón para alejar.
  • Desplace la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo mientras mantiene pulsada
    la tecla Ctrl
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal