Forzar variables de E/S
El forzado de variables podría provocar un movimiento repentino de la máquina, lo que podría producir daños a los equipos o a las personas. Proceda con gran cuidado cuando fuerce variables.
Solo se pueden forzar variables de E/S. Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando fuerce variables:
- Las variables definidas por el usuario y las variables que no son de E/S no se pueden forzar.
- Las funciones especiales, como HSC y Movimiento, que se ejecutan independientemente de la exploración del programa del usuario, no se pueden forzar. Por ejemplo, para movimiento, la entrada de unidad preparada no se puede forzar.
- Los indicadores de estado LED siempre coinciden con el valor físico de las E/S.
- Las variables internas normales y no físicas no se pueden forzar.
- A diferencia de las entradas, las salidas se fuerzan físicamente. Los indicadores de estado LED muestran los valores forzados, pero el programa del usuario no utiliza valores forzados.
- Después de desconectar un controlador, todos los forzados de E/S se borran de la memoria.
Comportamiento forzado

Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para forzar variables de E/S
- En el monitor de variables, busque la variable que desee forzar.
- Active la casilla de verificaciónForzarde la variable.
- Escriba el valor en la columna del valor correspondiente.
- Para una variable de entrada, introduzca elValor.
- Para una variable de salida, introduzca elValor físico.
Ejemplos de variables forzadas
En las variables, los valores que se muestran en las columnas
Valor
y Valor físico
son diferentes según si la variable es de entrada o de salida.- Comportamiento (lectura) de variable de entrada: forzar la lectura de temperatura de un sensor

- Comportamiento (escritura) de variable de salida: forzar el cierre de una válvula accionadora

Entregue su opinión