Instrucciones de proceso

Utilice las instrucciones de proceso para supervisar y mantener bucles de proceso para cantidades como la presión, la temperatura, el caudal y el nivel de fluidos. Las instrucciones de proceso regulan el curso enviando una señal de salida a la válvula de control.
Instrucciones de control de proceso
Instrucción
Descripción
Realiza una histéresis booleana en la diferencia de reales.
Configura y controla las entradas y salidas utilizadas para la lógica derivativa integral proporcional (Proportional Integral Derivative, PID).
Use las instrucciones proporcionales integrales derivativas (PID) para controlar el proceso con mayor precisión mediante la funcionalidad de PID.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal