HYSTER (histéresis)

Histéresis booleana en la diferencia de reales. Compara el valor actual de una entrada con el límite alto establecido agregando la cantidad de intervalo histórica medida por histéresis al valor esperado de una entrada y determinando si el valor actual supera ese límite.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
HYSTER
HYSTER
Parámetros de HYSTER
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el bloque de instrucción.
  • FALSO: No se ejecuta el bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
XIN1
Entrada
REAL
Cualquier valor real.
XIN2
Entrada
REAL
Para comprobar si el valor de entrada XIN1 ha superado el límite superior definido para esta entrada XIN2 + EPS.
EPS
Entrada
REAL
Valor de histéresis (debe ser mayor que cero).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Q
Salida
BOOL
El resultado de la instrucción HYSTER.
  • CIERTO: La entrada ha sobrepasado el límite superior, pero no está por debajo del límite inferior.
  • FALSO: La entrada no ha sobrepasado el límite superior.

Ejemplo de diagrama de temporización HYSTER

En el siguiente diagrama se utiliza HYSTER para determinar el intervalo de rendimiento causado por la fricción del motor durante un período de tiempo de cinco segundos. La instrucción se ejecuta cada 10 milisegundos. Durante la fase de puesta en marcha, el motor ha funcionado con menor eficacia.
Ejemplo de diagrama de temporización HYSTER
Ejemplo de diagrama de temporización HYSTER

Ejemplos de HYSTER

Ejemplo de diagrama de bloque de función HYSTER
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HYSTER
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HYSTER
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HYSTER
Ejemplo de texto estructurado HYSTER
Ejemplo de texto estructurado HYSTER
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal