Instrucciones de evento de movimiento
Utilice las instrucciones de evento de movimiento para programar y diseñar el movimiento de un eje concreto.
CONSEJO:
- Las instrucciones administrativas admiten movimiento PTO y movimiento de retroalimentación.
- Las instrucciones de control de movimiento que admiten un FBAxis son: MC_ReadActualPosition y MC_ReadActualVelocity.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Cancela bloques de funciones de movimiento conectados a eventos de disparador. | |
Registra una posición del eje en un evento de disparo. |
Entregue su opinión