Instrucciones matemáticas avanzadas
Las instrucciones matemáticas avanzadas incluyen lo siguiente:
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Diferencia un valor real en un tiempo de ciclo determinado. | |
Calcula el valor real de un número base elevado a la potencia del exponente entero. | |
Calcula el valor de un número real elevado a la potencia del exponente real. | |
Integra un valor real durante el ciclo de tiempo definido. | |
Calcula el logaritmo (base 10) de un valor real. | |
Calcula valores enteros aleatorios a partir de un rango definido. | |
Calcula la raíz cuadrada de un valor real. |
Entregue su opinión