EXPT (exponente)
La instrucción EXPT aumenta el valor de IN (base) a la potencia de EXP (exponente) y genera el resultado real de la operación.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
EXPT

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Cualquier valor real con signo. |
EXP | Entrada | DINT | Exponente entero. |
EXPT | Salida | REAL | El valor Real de IN a la potencia de EXP. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de EXPT
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones EXPT

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera EXPT

Ejemplo de texto estructurado EXPT

(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Resultados

Entregue su opinión