LOG (logaritmo base 10)
La instrucción LOG calcula el logaritmo (base 10) de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
LOG

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | El valor debe ser mayor que cero. |
LOG | Salida | REAL | Logaritmo (base 10) del valor de entrada. El resultado obtenido es -3,4E+38 para un valor IN cero y un valor IN negativo. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de LOG
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LOG

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LOG

Ejemplo de texto estructurado LOG

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
Resultados

Entregue su opinión