Página de configuración del módulo LCD
La página de configuración
Módulo LCD
está disponible para controladores Micro810
. Utilice la página de para realizar las siguientes acciones:- Agregar un módulo LCD a la configuración del controladorMicro810.
- Hacer copias de seguridad de los archivos de funciones y programas del usuario en el módulo LCD.
- Restaurar los archivos de funciones y programas del usuario del módulo LCD en la configuración del controladorMicro810.
- Abrir la vistaVariables del LCDpara seleccionar las variables que se deben supervisar mediante el módulo LCD.
- Ver el estado de la conexión del módulo LCD.
- Configurar los ajustes de hardware para lalectura de los botones del teclado.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Vincular módulo LCD | Determina si se agrega el módulo LCD al proyecto del controlador Micro810 .De forma predeterminada, el módulo LCD no forma parte del proyecto del controlador Micro810 . |
Estado | Indica la información de estado del módulo LCD y del controlador. El estado incluye los siguientes valores de solo lectura:
|
Diagnosticar | Abre la vista diagnóstico del controlador. El botón Diagnosticar está disponible cuando el controlador está en línea. |
Variables del LCD | Abre la vista Variables del LCD . La vista está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Puede seleccionar un máximo de 200 variables que desee supervisar mediante el menú Principal del módulo LCD. Si se supera el límite, pueden producirse problemas en la compilación. |
Configuración del módulo LCD | |
Habilitar la lectura de los botones del teclado | Activa las instrucciones del bloque de funciones KEY_READ, que leen los estados clave del módulo LCD. De forma predeterminada, las instrucciones del bloque de funciones KEY_READ están desactivadas. |
Modo de retroiluminación | Especifica el comportamiento de la retroiluminación del LCD remoto. Las opciones son las siguientes:
Intervalo es la selección predeterminada. |
Tiempo | Especifica el intervalo de retroiluminación cuando el Modo de retroiluminación se establece en Intervalo . El valor está comprendido entre 10 y 120 segundos. El valor predeterminado es 30. |
Contraste | Especifica el contraste de retroiluminación de la pantalla LCD. El valor está comprendido entre 0 y 100 por ciento. El valor predeterminado es 50 por ciento. |
Crear copia de seguridad/Restaurar | |
Cargar al iniciar | Especifica el comportamiento del módulo LCD al activar el controlador. Las opciones son las siguientes:
La configuración predeterminada es Deshabilitado . |
Crear copia de seguridad en el módulo LCD | Inicia la copia de seguridad de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador Micro810 en el módulo LCD. El botón Copia de seguridad en el módulo LCD está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
|
Restaurar desde el módulo LCD | Inicia la restauración de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador Micro810 desde el módulo LCD al proyecto.Si el hardware de 2080-LCD está protegido por contraseña, la contraseña del controlador debe alinearse con la contraseña del 2080-LCD. El botón Restaurar desde el módulo LCD está disponible cuando:
|
Entregue su opinión