KEY_READ (lectura de claves en el LCD)
La instrucción KEY_READ comprueba el estado de clave del módulo LCD opcional cuando está activa la pantalla de usuario.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica al controlador
Micro810
.KEY_READ

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilita el bloque de instrucción.
|
CKYL | Salida | BOOL | CIERTO: la tecla ESC se ha pulsado durante más de 2 segundos. |
EKYL | Salida | BOOL | CIERTO: la tecla OK se ha pulsado durante más de 2 segundos. |
CKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla ESC. |
EKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla OK. |
UKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha arriba. |
DKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla flecha abajo. |
LKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha izquierda. |
RKY | Salida | BOOL | CIERTO: se ha pulsado la tecla de flecha derecha. |
Ejemplos de KEY_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones KEY_READ

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera KEY_READ

Ejemplo de texto estructurado KEY_READ

(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
Entregue su opinión