Descripción general del módulo LCD
El 2080-LCD es una pantalla de texto externa que es opcional para un controlador
Micro810
. El 2080-LCD tiene una pantalla LCD de 1,5 pulgadas y un teclado. El 2080-LCD funciona como:- Un módulo de memoria de copia de seguridad para los controladoresMicro810.
- Una sencilla interfaz hombre-máquina.
- La herramienta de configuración de los bloques de funciones de relé inteligente.
Configure el módulo LCD con uno de los siguientes métodos:
- Utilice el softwareFactoryTalk Design Workbench.
- Utilice el menú principal y la pantalla LCD en el módulo 2080-LCD.
IMPORTANTE:
El módulo 2080-LCD admite programas de
FactoryTalk Design Workbench
o bloques de funciones de relé inteligente.- Si descarga un programa conFactoryTalk Design Workbench, el proceso de descarga sobrescribirá todas las instrucciones de bloques de funciones de relé inteligente.
- Si restaura las funciones de relé inteligente en el menú principal el 2080-LCD, el proceso de restauración sobrescribe el programaFactoryTalk Design Workbench.
Para obtener más información sobre el módulo 2080-LCD, los bloques de funciones de relé inteligente y las instrucciones de cableado, consulte el Manual de usuario de los controladores programables Micro810 (publicación 2080-UM001).
Entregue su opinión