Hacer una copia de seguridad de archivos de proyecto en un módulo LCD

El módulo 2080-LCD funciona como un módulo de memoria de copia de seguridad para los controladores
Micro810
.
Use el botón
Crear copia de seguridad en el módulo LCD
ubicado en la página de configuración
Módulo LCD
para escribir programas de usuario y archivos de función en el módulo LCD. El botón está disponible cuando el controlador
Micro810
está en modo
Programa remoto
.
Requisitos previos
Para crear una copia de seguridad de archivos de proyecto en un módulo LCD
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Módulo LCD
    .
  3. En la página de configuración
    Módulo LCD
    , seleccione
    Crear copia de seguridad en el módulo LCD
    .
  4. En
    Módulo de memoria
    , seleccione
    Copia de seguridad
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal