Diagnóstico del controlador

Use la página de diagnóstico del controlador para comparar los ajustes de configuración entre el proyecto actual y los del controlador conectado. Si el controlador se desconecta cuando está viendo la página de diagnóstico del controlador, la página dejará de estar disponible.
La página de diagnóstico del controlador contiene las siguientes secciones:
  • Identidad de controlador
  • Inicio
  • Módulo de memoria o tarjeta de memoria
  • Información del controlador
    (controladores L20E, L50E y L70E)
  • Resumen
Cuando el módulo de memoria, la tarjeta de memoria o el módulo LCD no están disponibles o bien están desconectados o dañados, sus valores aparecen como
No disponible
. La sección
Resumen
indica su no disponibilidad.
La página de diagnóstico del controlador no diferencia entre módulos de memoria, tarjetas de memoria y módulos LCD con las diferentes familias de controladores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal