Configuraciones en la página de diagnóstico del controlador
Configuración | Descripción |
|---|---|
Identidad de controlador | Muestra el número de catálogo, la revisión de firmware, la serie, el número de serie y el código de arranque de firmware del controlador. |
Inicio | |
Comportamiento del modo | Controla cómo se comporta el controlador durante el encendido. |
Anulación de fallo | Muestra la opción de borrar el error durante el encendido. |
Módulo de memoria o tarjeta de memoria | |
Cargar al iniciar | Determina si el controlador restaura el proyecto a partir del módulo de memoria durante el encendido. El ajuste se selecciona en el módulo de memoria durante el encendido. |
Sobrescribir configuración de Ethernet | Determina si los ajustes actuales de Ethernet se sobrescribirán con los ajustes del módulo de memoria cuando se restaure desde el módulo de memoria. Esta configuración solo se encuentra en el controlador del proyecto y no forma parte de la configuración del módulo de memoria. A diferencia de los ajustes del proyecto de cargar siempre, cuya copia de seguridad se realiza en la tarjeta de memoria durante el encendido, y después se lee de ella, Sobrescribir configuración de Ethernet se lee durante el encendido desde los ajustes del proyecto que se encuentran en el controlador y no se pueden leer directamente desde la tarjeta de memoria. |
Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad o restauración | Determina si se incluyen los valores del controlador al crear una copia de seguridad o al restaurarla del proyecto del controlador. |
Referencia de catálogo | Muestra el número de modelo del controlador o el módulo de memoria. |
Versión de proyecto | Muestra la versión del proyecto del controlador o el módulo de memoria. |
Información del controlador | |
Tiempo de funcionamiento de la CPU | Muestra el tiempo total que una CPU ha estado activa desde su encendido más reciente. |
Uso de la comunicación | Muestra la tasa de uso del espacio en el búfer de comunicación del sistema actual. |
Resumen | Muestra:
|
Entregue su opinión