Acceso interactivo
La herramienta
Acceso interactivo
se divide en seis secciones:- Escritorio remoto
- Procesos
- Explorador
- Conexión
- Información
- Registro
Puede acceder a la herramienta de dos maneras:
o
Acceso interactivo
a través de FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Acceda ay asegúrese de que el dispositivo que desea controlar de forma remota está conectado a una red.FactoryTalk® Remote Access™ManagerOBSERVACIÓN: Consulte Registro de Runtime para obtener más información sobre este tema.
- Seleccione .
- Seleccione .OBSERVACIÓN: Es posible que tenga que autenticarse en la herramienta deAcceso interactivoantes de continuar con el registro del dispositivo.
OBSERVACIÓN:
Una vez que haya seleccionado
Tools
, vuelva a hacer clic en su selección para continuar con el acceso.
OBSERVACIÓN:
Al hacer clic en
Acceso interactivo
, aparecerá una ventana en la que se le solicitará permiso para abrir la herramienta de Acceso interactivo
. Antes de confirmar, marque la casilla Permitir siempre
para evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.- Abra la herramienta deAcceso interactivohaciendo doble clic en un dispositivo en el panel de dominio.
Entregue su opinión