Explorador de (Acceso interactivo)
    Esta sección permite transferir archivos entre dispositivos locales y remotos. En el 
Explorador
, puede realizar operaciones con archivos remotos, como descargar, cargar, cambiar el nombre y eliminar archivos. Puede hacer clic en el símbolo de reproducción
 junto a un archivo ejecutable instalado en el dispositivo remoto para iniciarlo.Puede supervisar los procesos de transferencia de archivos a través de una práctica vista de dos paneles, que muestra tanto la ruta de la carpeta raíz como la de la carpeta de destino.
Esta sección se divide en dos paneles: el panel izquierdo muestra los archivos del dispositivo local que ejecuta , mientras que el panel derecho muestra los archivos del dispositivo remoto.
FactoryTalk® Remote Access™
 ManagerPara acceder al panel 
Transferencia de archivos
, proceda de la siguiente manera:- Asegúrese de queesté conectado al dispositivo remoto.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Acceda a la sección .
- Haga clic en el botón de la herramientaAcceso interactivoy, a continuación, seleccioneExplorador.OBSERVACIÓN: Consulte Acceso interactivo para obtener más información sobre esta herramienta.
     OBSERVACIÓN: 
    La transferencia de archivos funciona con privilegios de sistema local. Esto significa que el administrador de  puede habilitar o deshabilitar operaciones específicas para usuarios remotos.
FactoryTalk® Remote Access™
 ManagerUna vez que haya seleccionado los archivos que desea transferir, haga clic en 
Enviar
 o Recibir
, según sea necesario.
     OBSERVACIÓN: 
    En caso de que la transferencia de archivos se interrumpa por cualquier motivo, se puede reanudar o reiniciar haciendo clic en 
Reanudar
 o Reanudar todo
.Para cambiar el nombre de un archivo o carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione 
Cambiar nombre
 en el menú contextual.Entregue su opinión