Registro de (Acceso interactivo)
    En esta sección se especifican todas las operaciones que se están llevando a cabo a través de la herramienta 
Acceso interactivo
. Le permite ver y exportar los registros de conexión y la lista de actividades realizadas durante las sesiones de asistencia remota. Es posible establecer más conexiones simultáneamente desde la misma herramienta Acceso interactivo
 a medida que se crea una instancia de cada dispositivo.De hecho, la sección 
    
Registro
 muestra las operaciones que han realizado todos los dispositivos conectados. No obstante, Acceso interactivo
 genera un número de registros equivalente a la cantidad de dispositivos que hay conectados y los almacena en una carpeta a la que puede acceder haciendo clic en el botón Abrir carpeta de registros
.
     OBSERVACIÓN: 
    La misma carpeta también incluye los registros de operaciones generados por otras  Tools, sin embargo, estas últimas no cuentan con un botón vinculado directamente a esta carpeta. Consulte FactoryTalk Remote Access Manager Tools para obtener más información sobre este tema.
FactoryTalk® Remote Access™
En los dispositivos Linux, puede exportar los registros de conexiones en formato .txt haciendo clic en el botón 
Exportar registros del dispositivo
. Estos registros contienen la información que se muestra en la sección Registro
.Cada nombre de archivo de registro se compone de un identificador de dispositivo único y un dígito final (que puede incluir decimales), del 1 al 3.
    
     OBSERVACIÓN: 
    El último dígito después del identificador único del dispositivo representa la versión del archivo de registro. De hecho, cada archivo de registro de más de 1 MB se sobrescribe y su dígito de versión se actualiza progresivamente.
Teniendo en cuenta que no siempre es posible registrar las operaciones asociadas a un dispositivo, un registro 
DeviceConnectionApplet
 genérico registra las operaciones del applet cuando no hay ningún dispositivo conectado.La carpeta de registro puede almacenar archivos de registro de hasta 10 MB.
Entregue su opinión