Conexión de (Acceso interactivo)
    Acceda a esta sección para establecer un túnel VPN, un paso a través de serie o un paso a través de USB. Si decide establecer una conexión con los dos últimos medios, primero debe establecer una conexión VPN. La herramienta 
Acceso interactivo
 se comunica con los puertos serie o USB correspondientes del dispositivo remoto.Conexión VPN
      Para establecer una conexión VPN entre  y el Runtime instalado en el dispositivo remoto:
FactoryTalk® Remote Access™
 Manager- Acceda ay seleccione .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Desplácese por el panel de dominios de la izquierda y seleccione el dispositivo para el que desea establecer una conexión serie.
- Encima del panel derecho, seleccione el botónVPN.
- Se abre la herramientaAcceso interactivo. SeleccioneConexión.
- En la pestañaVPN, puede seleccionar:- Detalles de conexión: Detalles de solo lectura sobre la conexión VPN entre Runtime y el dispositivo.
- Detalles del tráfico VPN: Detalles de solo lectura sobre el tráfico enviado y recibido clasificado por dirección IP.
- Configuración IP: Seleccione cómo desea que se asigne una IP de LAN virtual. Para ello, elijaLa dirección IP de LAN virtual es asignada por Runtime (predeterminado)oLa dirección IP de LAN virtual es asignada manualmente.
 
     OBSERVACIÓN: 
    En los dispositivos Ubuntu 22, la conexión VPN no se ejecuta si 
Arranque seguro de UEFI
 está habilitado.Runtime libera direcciones IP aleatorias dentro de un rango determinado en su red y crea una caché de ARP. Cada dirección IP que se libere dentro de la misma red y que no esté asociada a ninguna dirección MAC se asignará al adaptador de red virtual de VPN.
     OBSERVACIÓN: 
    
Es posible que las direcciones locales de enlace no sean únicas fuera de su segmento de red.
Si la red de automatización utiliza direcciones locales de enlace que pertenecen a la clase 169.254.0.0/16, el adaptador de VPN asigna una dirección IP compatible con la red de acuerdo con las especificaciones que proporciona el propio protocolo local de enlace.
Si la red de Runtime expone más direcciones IP de clases diferentes, se asignará una interfaz virtual a varias direcciones IP, cada una compatible con su clase.
Para establecer un intervalo de direcciones IP:
- Acceda a Windows Runtime instalado en el dispositivo remoto.OBSERVACIÓN: Consulte Instalación y configuración de Windows Runtime para obtener más información sobre la instalación de Runtime.
- Seleccione la pestaña de configuración deVPN.
- Marque la entradaVPN.
- Haga clic enConfigurar.
- Se abre elGrupo de direcciones IP estáticas de VPN. Introduzca uno o más rangos de direcciones IP en los camposDeyHasta. También puede introducir laMáscarade subred.
     OBSERVACIÓN: 
    La comprobación de conflictos relacionados con las direcciones IP que se acaban de generar no se lleva a cabo automáticamente y, por lo tanto, recae en el usuario.
Paso a través de serie
      Se puede acceder a un dispositivo conectado a un HMI o IPC remoto a través de un puerto serie físico y un cable. Sin embargo, puede instalar software en un HMI o IPC remoto para administrar o acceder de forma remota a ese dispositivo. Para ello, debe establecer una conexión serie para crear un puerto serie virtual en el PC local.
Una vez establecida una conexión VPN, la herramienta 
Acceso interactivo
 le permite configurar un puerto serie virtual para acceder a cualquier puerto serie del dispositivo remoto.
     OBSERVACIÓN: 
    Los números COM del puerto virtual y real que se utilizan en la imagen se muestran simplemente a modo de ejemplo. Compruebe el número COM del puerto real del dispositivo remoto y elija un número COM de puerto virtual para la conexión.
     OBSERVACIÓN: 
    Esta característica no está disponible para dispositivos que funcionan con Ubuntu 22.
Para establecer una conexión serie:
- Establezca primero una conexión VPN, siguiendo el procedimiento descrito en la sección Conexión VPN.
- En la sección , haga clic en la pestañaSerie.
- Seleccione el puerto serie virtual y el puerto serie real del dispositivo remoto con el que desea establecer una conexión serie.
- Seleccione la configuración de las transacciones de datos en el menúEncapsulación.
- Haga clic en el botónConectar.
Paso a través de USB
      Se puede acceder a un dispositivo conectado a un HMI o IPC remoto a través de un puerto USB físico. Sin embargo, puede instalar software en el HMI o IPC remoto para administrar o acceder de forma remota a ese dispositivo. Para ello, establezca una conexión USB para crear un puerto USB virtual en su PC local.
     OBSERVACIÓN: 
    La función de paso a través de USB solo está disponible para Runtime en los sistemas operativos Windows 10 y versiones posteriores, solo en dispositivos que tengan al menos el sistema operativo Windows 10.
     IMPORTANTE: 
    Mientras se utilice la función de paso a través de USB, no se detectará ningún dispositivo de almacenamiento USB montado en el dispositivo local.
Una vez establecida una conexión VPN, la herramienta 
Acceso interactivo
 le permite configurar un puerto USB virtual para acceder a cualquier puerto USB del dispositivo remoto.Para establecer una conexión USB:
- Establezca primero una conexión VPN, siguiendo el procedimiento descrito en la sección Conexión VPN.
- En la sección , haga clic en la pestañaUSB.
- Seleccione el puerto USB del dispositivo remoto con el que desea establecer una conexión.
- Haga clic en el botónMontadopara establecer una conexión USB con cualquier puerto USB del HMI o IPC remoto.
     OBSERVACIÓN: 
    Puede conectar simultáneamente un máximo de 4 dispositivos remotos a través de una conexión USB.
Entregue su opinión