Administrar certificados y claves OPC UA
Para comunicarse de forma segura, las aplicaciones OPC UA deben tener certificados públicos apropiados y las claves privadas correspondientes.
Puede utilizar la misma certificación para proyectos que tengan objetos de servidor OPC UA y objetos de cliente OPC UA. Consulte Seguridad de las comunicaciones OPC UA.
Puede establecer los certificados de confianza de otras aplicaciones OPC UA en tiempo de diseño o tiempo de ejecución. Establezca los certificados en tiempo de diseño para:
- Los certificados disponibles
- Una funcionalidad que no esté disponible en tiempo de ejecución
IMPORTANTE:
En tiempo de diseño, cuando una aplicación conocida cambia su certificado:
- Repita la configuración.
- Vuelva a publicarFTOptixApplication.
Configure el inicio de sesión de usuario mediante certificado en un almacén de confianza que sea independiente de la confianza de transporte de la aplicación. Para obtener más información, consulte Configurar el inicio de sesión de usuario mediante certificado.
Entregue su opinión