Configurar el inicio de sesión de usuario mediante certificado
Configure certificados de usuario X.509 de confianza para el inicio de sesión de usuario mediante certificado OPC UA.
Obtenga los certificados de usuario X.509 previstos.
El almacén de confianza de transporte de la aplicación en
PKI/Trusted/Certs
autoriza a los clientes a abrir un SecureChannel. El almacén de confianza de identidad de usuario en PKI/User/Trusted/Certs
autoriza el inicio de sesión de usuario mediante certificado OPC UA.Los certificados de confianza para el transporte de la aplicación no se aceptan automáticamente como credenciales de identidad de usuario.
- En los archivos del proyecto, abraPKI/User/Trusted/Certs.
- Copie los certificados de usuario X.509 previstos enPKI/User/Trusted/Certs.
- Si los certificados de usuario los emite una CA, copie los certificados de CA enPKI/User/Issuers/Certs.
El servidor OPC UA autoriza el inicio de sesión de usuario mediante certificado para los certificados de usuario de confianza.
IMPORTANTE:
La autenticación mediante certificado para los usuarios integrados Root y RootUserType está bloqueada por diseño. El inicio de sesión basado en contraseña no se ve afectado.
Entregue su opinión