Crear un certificado
Para comunicarse de forma segura, las aplicaciones OPC UA deben tener certificados públicos apropiados y las claves privadas correspondientes.
Los certificados creados en
FactoryTalk Optix Studio
son autofirmados. Para utilizar estos certificados, debe configurar los clientes OPC UA para que confíen en estos certificados.
IMPORTANTE:
No utilice
certificados autofirmados en entornos de producción.Como alternativa, genere certificados autofirmados y certificados en los que confían las autoridades de certificación (CA) en herramientas de terceros.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.- En la barra de título, seleccione la flecha desplegable detrás dey seleccione
Opciones de FactoryTalk Optix StudioCrear certificado. - EnAsunto, complete:
- Nombre común. Nombre de la aplicación OPC UA.
- Organización. Nombre de registro de la empresa responsable del certificado. No utilice caracteres no alfanuméricos ni abreviaturas.
- Unidad de organización. División de su organización responsable del certificado.
- Localidad. Ciudad donde se encuentra su organización o unidad organizativa. Utilice nombres de ubicación adecuados, como se especifica en la dirección postal. No utilice abreviaturas.
- Estado. Área geográfica en la que se encuentra su organización o unidad organizativa. Las áreas geográficas incluyen estados y provincias.
- País. Código de país ISO-3166 de dos letras donde se encuentra su organización o unidad organizativa. Por ejemplo,IT.
- EnInformación de OPC UA, complete:
- URI de la aplicación. Identificador único del proyecto en un equipo concreto. Debe ser el mismo que elURI del productoen la configuración del servidor. Consulte Agregar un servidor OPC UA.
- Nombres de dominio. Nombres de dominio locales y remotos que puede utilizar para acceder al equipo.IMPORTANTE: Los nombres DNS solo se reconocen si están en minúsculas.
- Direcciones IP. (opcional) Direcciones IP que puede utilizar para acceder al equipo.
- EnConfiguración del certificado, complete:
- Fuerza de clave de RSA. Tamaño en bits de la clave de RSA.IMPORTANTE:Los valores deFuerza de clave de RSAyAlgoritmo de firmason compatibles con las políticas de seguridad OPC UA que se establecen en el servidor OPC UA y los objetos de cliente OPC UA.Cuanto mayor sean los valores deFuerza de clave de RSAyAlgoritmo de firma, mayor será el uso de recursos para el cifrado y el descifrado de mensajes entre el servidor y el cliente.
- Algoritmo de firma. Algoritmo utilizado por los dispositivos para firmar datos con el certificado.
- Fecha de caducidad. Determina durante cuánto tiempo será válido el certificado.
- EnNombre, escriba un nombre de archivo para el certificado.
- EnUbicación, introduzca o navegue a la ubicación donde desea almacenar el certificado.
- SeleccioneCrear.
Rockwell Automation
recomienda realizar una copia de seguridad del certificado en una carpeta personal fuera del proyecto.certificate
Entregue su opinión