Configurar los certificados de confianza en tiempo de diseño

Configure un certificado de confianza en tiempo de diseño importando un archivo que tenga el certificado.
CONSEJO: Esto configura la confianza del transporte de la aplicación. Para configurar el inicio de sesión de usuario mediante certificado, consulte Configurar el inicio de sesión de usuario mediante certificado.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Examinar archivos de proyecto
    Examinar archivos de proyecto
    .
  2. Seleccione un certificado y seleccione
    Icono Importar archivos
    Importar archivo(s)
    .
  3. Seleccione el certificado.
    Para obtener más información, consulte Ubicación de certificados y claves.
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal