Seleccionar un teclado

Establezca el teclado virtual predeterminado para un motor de presentación y establezca teclados virtuales específicos para objetos gráficos específicos con entrada de texto.
CONSEJO: Solo puede seleccionar teclados virtuales en tiempo de diseño.
Requisitos previos
Para aplicar un teclado virtual personalizado, configure un teclado virtual personalizado. Consulte Configurar un teclado personalizado.
  1. Para aplicar un teclado
  2. Establezca
    Teclado virtual
    en una de estas opciones:
    • Incorporado
      . El teclado virtual predeterminado disponible solo para el motor de presentación nativo.
    • Personalizado
      . Teclado virtual personalizable disponible tanto para el motor de presentación nativo como para el motor de presentación web. Para obtener más información, consulte Configurar un teclado personalizado.
  3. (Opcional) Establezca teclados virtuales específicos para objetos gráficos específicos:
    1. En la
      Vista del proyecto
      , seleccione un objeto gráfico que le permita introducir texto.
      Por ejemplo, seleccione un cuadro de texto. Consulte Cuadro de texto.
    2. En la parte superior de
      Propiedades
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      y, a continuación, seleccione
      Teclado
      .
    3. En
      Tipo de teclado
      , seleccione un teclado virtual personalizado o incorporado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal