Configurar un motor de presentación nativo

Cree un motor de presentación nativo si ejecuta
FactoryTalk Optix
como una aplicación en el dispositivo local. En un escenario típico de HMI, esto representa directamente la
Aplicación FactoryTalk Optix
en la pantalla del dispositivo de destino.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón secundario en la carpeta
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    motor de presentación nativo
    .
  2. En
    Propiedades
    , realice los cambios necesarios:
    • Tiempo de sondeo de variables dinámicas
      . Intervalo de tiempo entre lecturas de variables.
    • Tipo de representación del texto
      . Especifique cómo se representa el texto en el control de la interfaz de usuario.
    • Política de contenido local del explorador web
      . Cargar o no recursos remotos en el explorador web desde páginas alojadas localmente.
    • Ventana de inicio de sesión
      . Tipo de ventana de inicio de sesión que se muestra al iniciar la sesión si no hay ningún usuario que haya iniciado sesión.
    • Teclado virtual
      . Seleccione el teclado virtual predeterminado. Consulte Teclados.
    • Ventana de inicio
      . Tipo de objeto de ventana creada al iniciar la sesión.
    • Usuario de inicio
      . Usuario que autentica la sesión.
    • Hoja de estilo
      . Objetos gráficos de estilo.
    • Sesión
      . Objeto de sesión de interfaz de usuario que se va a usar. Consulte Sesión de interfaz de usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal