Configurar un teclado personalizado

Para configurar un teclado virtual personalizado, agregue un objeto Teclado y ajuste sus objetos secundarios y sus propiedades.
Requisitos previos
Seleccione el motor de teclado virtual personalizado estableciendo
Teclado virtual
en
Personalizado
. Vea Configurar un motor de presentación nativo y Configurar un motor de presentación web.
  1. Para configurar un teclado personalizado
  2. En la
    Vista del proyecto
    , expanda
    UI
    , haga clic con el botón derecho en
    Teclados
    y seleccione
    Teclado
    .
    CONSEJO: Puede importar un teclado predefinido de bibliotecas de plantillas si no desea agregar todas las teclas del teclado desde cero. Puede modificar el teclado importado en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Importar una plantilla.
  3. En
    Propiedades
    , establezca las opciones del teclado:
    • Configuraciones regionales
      . Configuraciones regionales para las que se va a utilizar este teclado virtual. Para obtener más información, consulte Sesión de interfaz de usuario.
      CONSEJO: Si no especifica un teclado personalizado para la configuración regional actual, FactoryTalk Optix utiliza el primer teclado disponible después de la propiedad
      Reserva de configuración regional
      del objeto de proyecto.
    • Tipo de teclado
      .
      Alfanumérico
      ,
      Numérico
      o un tipo de teclado personalizado.
      Por ejemplo, establezca
      Tipo de teclado
      en
      CustomKeyboard
    • Control de preedición
      . Vínculo dinámico a un objeto gráfico que muestra el texto que se aplicará una vez finalizada la edición. Por ejemplo, un vínculo dinámico a un cuadro de texto.
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. En la
    Vista del proyecto
    , para agregar teclas de teclado, haga clic con el botón derecho en el teclado y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Botón de texto del teclado
      y, a continuación, en
      Propiedades
      , introduzca un carácter en
      Tecla
      .
      Por ejemplo, en
      Tecla
      , escriba
      q
      .
      CONSEJO:
      Los caracteres se ponen automáticamente en mayúscula o minúscula según el valor de la propiedad
      MayúsActivo
      de la tecla del teclado Mayús. También puede utilizar el valor
      MayúsActivo
      en la lógica de aplicación.
      No se pueden utilizar emoticonos para los caracteres
      Tecla
      .
    • Botón de símbolo del teclado
      y, a continuación, en
      Propiedades
      , seleccione un símbolo.
      Por ejemplo, seleccione
      Entrar
      o
      Cambiar signo
      desde
      Símbolo
      .
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , modifique las propiedades
    Tamaño y diseño
    y
    Aspecto
    del teclado.
  6. (Opcional) En la
    Vista del proyecto
    , expanda el objeto Teclado y administre los objetos secundarios.
    Por ejemplo, puede:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal