Cuadro de texto

Agregue campos editables para introducir valores que serán procesados por la lógica de aplicación.

Caso de uso

Agregue campos editables para implementar capacidades de entrada de datos en las aplicaciones.
Por ejemplo, utilice cuadros de texto para introducir:
  • Credenciales para la autenticación.
  • Valores de cadena que serán procesados por la lógica de aplicación.
CONSEJO: Etiquete los campos con claridad y valide la entrada para evitar errores en la lógica de aplicación.

Ejemplo

Cuadros de texto para el nombre de usuario y la contraseña
Captura de pantalla que muestra cuadros de texto para el nombre de usuario y la contraseña
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal