Dibujar un rectángulo
Utilice la herramienta
Rectángulo
para dibujar rectángulos.- En laVista del proyecto, haga doble clic en el contenedor para incluir el objeto.
- En la barra de herramientas del editor, seleccioneRectángulo.
- En el editor, coloque el cursor donde quiere que empiece el rectángulo.
- Arrastre el rectángulo a la posición final.El objeto aparecerá en el editor y enVista del proyecto.
- (Opcional) EnPropiedades, edite la configuración deAspecto:
- Visible. Muestra el objeto en tiempo de ejecución.
- Habilitado. Habilita la interacción con el objeto en tiempo de ejecución.
- Opacidad. Nivel de opacidad del objeto en porcentajes. Establézcalo como0para que el objeto sea transparente.
- Parpadeo. Hace parpadear el objeto en tiempo de ejecución.
- Rotación. Gira el objeto alrededor de su punto central (en grados de arco). Los valores positivos giran el objeto en el sentido de las agujas del reloj; los valores negativos giran el objeto en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Color del borde. Color del borde del objeto.
- Color de relleno. Color de relleno del objeto.
- Grosor de borde. Grosor del borde del objeto en píxeles.
- Radio de esquina. Radio de las esquinas del objeto en píxeles.
- Visible con clic. Intercepta las selecciones del usuario. Falso de forma predeterminada: las selecciones del usuario no se interceptan y se pasan al objeto subyacente.
- Elemento que mover. Consulte Convertir un objeto gráfico en movible.
- Estilo. Estilo de objeto. Consulte Hojas de estilo.
- (Opcional) Para cambiar el tamaño, mover o alinear el objeto, consulte Diseño de objetos gráficos.
Para agrupar objetos de dibujo, consulte Agrupar objetos de dibujo.
rectangle
square
drawing tool
Entregue su opinión