Agrupar objetos de dibujo
Agrupe los objetos de dibujo para moverlos juntos.
- En el editor, dibuje un objeto, como un rectángulo o una elipse y, a continuación, dibuje otro objeto dentro del primer objeto.
- EnVista del proyecto, arrastre un objeto debajo de otro. El objeto que arrastra aparece dentro del objeto bajo el cual lo arrastra.CONSEJO: Puede mover un objeto de dibujo fuera de otro objeto, pero los objetos se moverán juntos. Si cambia el tamaño de un objeto de dibujo en un grupo, no se modificará el tamaño de ningún otro objeto de dibujo del grupo.
Entregue su opinión