Diseño de objetos gráficos

El diseño de una interfaz de usuario de
Aplicación FactoryTalk Optix
depende de los elementos definidos para cada uno de los componentes del objeto gráfico.
Al crear la interfaz de usuario, considere cómo afectarán a su aplicación estos elementos:
  • Tamaño
    . El tamaño y las relaciones de aspecto de las pantallas en las que se mostrará la interfaz.
  • Posición
    . La alineación y los márgenes de los objetos con respecto a las propiedades de ancho y altura de los objetos.
  • Orden
    . La posición relativa de los objetos entre sí dentro de la interfaz y tal como se especifica según el modelo de información de la aplicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal