Dibujar una polilínea

Use la herramienta
Polilínea
para dibujar una polilínea o un polígono.
CONSEJO: También puede desarrollar un NetLogic personalizado para crear polilíneas mediante programación. Consulte Crear una polilínea con NetLogic.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el contenedor para incluir el objeto.
  2. En la barra de herramientas del editor, seleccione Icono de polilínea
    Polilínea
    .
  3. En el editor, coloque el cursor donde empezará la polilínea o el polígono.
  4. Dibujar la forma:
    CONSEJO: Después de dibujar la forma, no puede cambiar los puntos de polilínea, pero puede cambiar el tamaño de toda la forma.
    • Polilínea
      . Seleccione puntos en la pantalla. Pulse
      para finalizar el dibujo de la forma.
    • Polígono
      . Seleccione puntos en la pantalla y, a continuación, seleccione el punto inicial para cerrar el polígono.
      CONSEJO: Para que el último segmento de línea no se conecte con el primer segmento de línea, mantenga pulsada la tecla
      cuando posicione el último segmento de línea.
    El objeto aparecerá en el editor y en
    Vista del proyecto
    .
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , edite la configuración de
    Aspecto
    :
    • Visible
      . Muestra el objeto en tiempo de ejecución.
    • Habilitado
      . Habilita la interacción con el objeto en tiempo de ejecución.
    • Opacidad
      . Nivel de opacidad del objeto en porcentajes. Establézcalo como
      0
      para que el objeto sea transparente.
    • Parpadeo
      . Hace parpadear el objeto en tiempo de ejecución.
    • Rotación
      . Gira el objeto alrededor de su punto central (en grados de arco). Los valores positivos giran el objeto en el sentido de las agujas del reloj; los valores negativos giran el objeto en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Color del borde
      . Color del borde del objeto.
    • Color de relleno
      . Color de relleno del objeto.
    • Grosor
      . Grosor de las líneas del objeto.
    • Visible con clic
      . Intercepta las selecciones del usuario. Falso de forma predeterminada: las selecciones del usuario no se interceptan y se pasan al objeto subyacente.
    • Elemento que mover
      . Consulte Convertir un objeto gráfico en movible.
  6. (Opcional) Para cambiar el tamaño, mover o alinear el objeto, consulte Diseño de objetos gráficos.
  7. (Opcional) En
    Eventos
    , agregue métodos a los eventos existentes o agregue eventos y métodos nuevos. Vea Eventos y Métodos.
Para agrupar objetos de dibujo, consulte Agrupar objetos de dibujo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal