Uso de tarjeta de memoria

Los controladores se envían con una tarjeta de memoria instalada.
Recomendamos dejar instalada la tarjeta de memoria para que en caso de ocurrir un fallo los datos de diagnóstico se escriban automáticamente en la tarjeta. Rockwell Automation puede utilizar los datos para ayudar a investigar la causa del fallo.
Se recomienda utilizar las tarjetas de memoria disponibles de
Rockwell Automation®
. Para obtener información sobre qué tarjetas de memoria son compatibles con los controladores, consulte el documento 1756 ControlLogix and GuardLogix Controllers Technical Data, publicación 1756-TD001.
Si bien es posible utilizar otras tarjetas de memoria con el controlador,
Rockwell Automation®
no ha probado el uso de dichas tarjetas con el controlador y podría ocurrir alteración o pérdida de datos.
Las tarjetas de memoria que no han sido suministradas por
Rockwell Automation®
pueden tener clasificaciones industriales, ambientales y de certificación diferentes a las de las tarjetas que ofrece
Rockwell Automation®
. Es posible que estas tarjetas no puedan resistir los mismos ambientes industriales para los que están preparadas las versiones con clasificación industrial que ofrece
Rockwell Automation®
.
La tarjeta de memoria compatible con su controlador se utiliza para cargar o almacenar el contenido de la memoria del usuario del controlador.
Cuando utiliza la función Store, el proyecto almacenado en la tarjeta de memoria coincide con el proyecto en la memoria del controlador en dicho momento. Los cambios efectuados después de almacenarse el proyecto no se reflejan en el proyecto alojado en la tarjeta de memoria.
Si aplica cambios al proyecto alojado en la memoria del controlador pero no almacena dichos cambios, se sobrescribirán la próxima vez que se cargue el proyecto desde una tarjeta de memoria al controlador.
IMPORTANTE:
No retire la tarjeta de memoria cuando el controlador lea la tarjeta o escriba en ella. Si retira la tarjeta durante la lectura o escritura, se pueden alterar los datos en la tarjeta o en el controlador.
Además, se puede alterar el firmware del controlador al momento en el que se retira la tarjeta. Deje la tarjeta en el controlador hasta que el indicador de estado SD se ponga verde fijo.
Si se instala una tarjeta de memoria, podrá ver el contenido de la tarjeta en la ficha Nonvolatile Memory del cuadro de diálogo Controller Properties. Si se almacena una aplicación de seguridad en la tarjeta, aparecen el estado de bloqueo de seguridad y la firma de seguridad.
El proyecto debe estar en línea para poder ver el contenido de la tarjeta de memoria.
Recuerde lo siguiente:
  • Hay una ranura para tarjeta de memoria en la parte frontal del controlador, detrás de la puerta.
  • Si hay una tarjeta de memoria instalada y se produce un fallo, los datos de diagnóstico se escribirán automáticamente en la tarjeta. Los datos de diagnóstico ayudan a investigar y corregir la causa de un fallo.
  • El controlador detecta la presencia de una tarjeta de memoria al momento del encendido o si se inserta una tarjeta durante el funcionamiento del controlador.
  • La tarjeta de memoria puede almacenar todos los datos de configuración que se guardan en la memoria no volátil.
  • La tarjeta de memoria puede almacenar el programa de copia de seguridad.
IMPORTANTE:
Se recomienda hacer una copia de seguridad del proyecto del controlador en una tarjeta de memoria con regularidad. Si se produce un fallo mayor no recuperable que elimina el programa de la memoria del controlador, es posible restaurar automáticamente en el controlador la copia de seguridad de la tarjeta de memoria y reanudar rápidamente el funcionamiento normal del controlador.
Para obtener información detallada sobre cómo usar la memoria no volátil, consulte el documento Logix 5000 Controllers Nonvolatile Memory Programming Manual, publicación 1756-PM017.

Consideraciones sobre el proyecto de seguridad

No se puede almacenar un proyecto de seguridad si el estado de la tarea de seguridad es “Safety Task Inoperable”. Cuando almacena un proyecto de seguridad, el firmware del controlador también se guarda en la tarjeta de memoria.
Si no existe un proyecto de aplicación en el controlador, únicamente se puede guardar el firmware del controlador si existe una asociación válida, y únicamente puede guardar el firmware del homólogo de seguridad interno.
Una carga de firmware solamente no borra una condición “Safety Task Inoperable”.
Si existe una firma de seguridad cuando usted almacena un proyecto, ocurre lo siguiente:
  • Los tags estándar y de seguridad se almacenan con sus valores actuales.
  • La firma de seguridad actual se guarda.
Cuando almacene un proyecto de aplicación de seguridad en una tarjeta de memoria, se recomienda seleccionar Program (Remote Only) como el modo de carga, es decir, el modo al que entra el controlador después de la carga de un proyecto desde la tarjeta.
IMPORTANTE:
Para ayudar a evitar que el firmware almacenado en la tarjeta de memoria sobrescriba el firmware recién actualizado:
  • El proceso de actualización primero comprueba la opción de carga en la tarjeta de memoria y cambia dicha opción a User Initiated, si procede.
  • El proceso de actualización de firmware.
  • Se restablece el controlador.
  • La opción de carga permanece establecida en User Initiated.
Si la tarjeta de memoria está bloqueada, no se cambia la opción de carga y el firmware almacenado en la tarjeta puede sobrescribir el firmware recién actualizado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal