Carga desde la tarjeta de memoria
Si establece la ruta de comunicación, está en línea con el controlador y cambia el controlador al modo de programación, puede cargar un proyecto al controlador desde la tarjeta de memoria.
IMPORTANTE:
Con la tarjeta de memoria y nuevos controladores en condición original:
- Si inserta una tarjeta de memoria con una imagen en un nuevo controlador en condición original (firmware 1.x), durante el encendido el controlador actualiza automáticamente el firmware a la versión de firmware almacenada en la tarjeta. Se lleva a cabo la actualización independientemente del ajuste Load Image en la imagen en la tarjeta de memoria (User Initiated, On Power Up u On Uninitialized Memory).
- Si la imagen fue creada con los ajustes On Power Up u On Uninitialized Memory, el controlador actualiza el firmware y realiza la carga en la aplicación del controlador.
Puede cargar de una tarjeta de memoria a un controlador de una de las siguientes maneras:
- Encendido del controlador
- Acción iniciada por el usuario
Encendido del controlador
Esta tabla muestra qué sucede al momento del encendido cuando se inserta en un controlador una tarjeta de memoria que contiene una imagen.
Tipo de aplicación de controlador | Ajuste de imagen | El controlador está en su condición original (firmware v1.x) | Firmware > 1.x y la memoria no volátil interna no es válida (“Valid” incluye la condición No Project) | Firmware > 1.x y la memoria no volátil interna es válida (“Valid” incluye la condición No Project) |
|---|---|---|---|---|
| User Initiated | Carga únicamente el firmware | No hace nada | No hace nada |
Seguridad SIL 3 con homólogo de seguridad instalado | User Initiated | Carga el firmware y la aplicación | No hace nada | No hace nada |
Cualquiera | On Power Up | Carga el firmware y la aplicación |
|
|
Cualquiera | On Uninitialized Memory | Carga el firmware y la aplicación |
| No hace nada |
Acción iniciada por el usuario
IMPORTANTE:
En el caso de un controlador en condición original que utiliza la revisión de firmware 1.xx, debe actualizar manualmente el controlador a la revisión de firmware requerida antes de poder cargar un proyecto en el controlador.
Debe hacer lo siguiente antes de poder cargar un proyecto al controlador desde la tarjeta de memoria cuando el controlador ya está encendido:
- Asegúrese de que el controlador tenga una revisión de firmware de trabajo.
- Establezca la ruta de comunicación.
- Entre en línea con el controlador.
- Asegúrese de que el controlador esté en modo de programación.
Siga estos pasos para cargar un proyecto al controlador desde la tarjeta de memoria.
- En Controller Organizer, haga doble clic en el controlador para abrir el cuadro de diálogo Controller Properties.
- Haga clic en la ficha Nonvolatile Memory.
- En Image in Nonvolatile Memory, verifique que el nombre del proyecto de controlador listado sea el correcto.CONSEJO:Si no hay ningún proyecto almacenado en la tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje en la ficha Nonvolatile Memory para indicar que no hay una imagen (o proyecto) disponible.Para obtener más información sobre cómo cambiar el proyecto que está disponible para cargarlo desde la memoria no volátil, consulte el documento Logix 5000 Controllers Nonvolatile Memory Programming Manual, publicación 1756-PM017.
- A la derecha de la ficha Nonvolatile Memory, haga clic en Load/Store.CONSEJO:Si Load/Store aparece atenuado (no disponible), compruebe lo siguiente:
- Ha especificado la ruta de comunicación correcta y está en línea con el controlador.
- La tarjeta SD está instalada.
- El controlador no está en el modo marcha.
- En la parte inferior de la ficha Nonvolatile Memory, haga clic en Load.
- Haga clic en Yes en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece.
Tras hacer clic en Yes, se cargará el proyecto en el controlador tal como informarán los indicadores de estado del controlador. Un cuadro de diálogo de la aplicación Logix Designer también indica que hay una operación de almacenamiento en curso.
Controlador | Indicador SD | Indicador MOD | Mensaje en la pantalla de 4 caracteres |
|---|---|---|---|
Controlador al restaurar el firmware o el proyecto | Verde parpadeante | Verde parpadeante | “LOAD”, y a continuación “UPDT” |
Controlador SIL 2 al restaurar el firmware o el proyecto | Verde parpadeante | Verde parpadeante | “LOAD”, y a continuación “UPDT” |
Controlador SIL 3 durante la actualización de firmware del controlador primario | Verde parpadeante | Verde parpadeante | “Updating Firmware…Do Not Remove SD Card” |
Controlador SIL 3 durante la actualización de firmware del homólogo de seguridad | Verde parpadeante | Verde parpadeante | “Updating Firmware…Do Not Remove SD Card” |
Controlador SIL 3 durante la carga del proyecto | Verde parpadeante | Verde parpadeante | “Loading…Do Not Remove SD Card” |
Una vez completada la operación de carga, se reinicia el controlador.
Entregue su opinión