Otras tareas con la tarjeta de memoria
Puede realizar estas tareas con la tarjeta de memoria:
- Cambiar la imagen que se carga de la tarjeta
- Comprobar si se ha completado una carga
- Borrar una imagen de la tarjeta
- Almacenar una imagen vacía
- Cambiar los parámetros de la carga
- Leer/escribir datos de la aplicación en la tarjeta
- Ver el estado de bloqueo de seguridad y las firmas de seguridad en la ficha Nonvolatile Memory
Para obtener más información sobre cómo llevar a cabo cualquiera de estas tareas, consulte el documento Logix 5000 Controllers Memory Card Programming Manual, publicación 1756-PM017.
Entregue su opinión