Almacenamiento en la tarjeta de memoria
Le recomendamos que haga una copia de seguridad del proyecto del controlador en una tarjeta de memoria con regularidad. Si se produce un fallo mayor no recuperable que borra el programa de la memoria del controlador, es posible restaurar automáticamente al controlador la copia de seguridad de la tarjeta de memoria para reanudar el funcionamiento normal del controlador.
Para almacenar un proyecto en la tarjeta de memoria, siga estos pasos.
- Asegúrese de que el controlador esté en línea en modo de programación o en modo de programación remota.
- En Controller Organizer, haga doble clic en el controlador para abrir el cuadro de diálogo Controller Properties.
- Haga clic en la ficha Nonvolatile Memory.
- A la derecha de la ficha Nonvolatile Memory, haga clic en Load/Store.Si Load/Store aparece atenuado, compruebe lo siguiente:
- El controlador está en el modo de programación o en el modo de programación remota.
- Ha especificado la ruta de comunicación correcta.
- que la tarjeta de memoria esté instalada.
- La tarjeta de memoria está desbloqueada. El estado de bloqueo aparece en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Nonvolatile memory/Load Store.
Si no se ha instalado la tarjeta de memoria, aparece un mensaje en la esquina inferior izquierda de la ficha Nonvolatile Memory para indicar que falta la tarjeta.
- En el campo Load Image, seleccione un ajuste según los requisitos de su aplicación que se describen en la siguiente tabla.
Seleccionar un ajuste de Load ImageRequisito de la aplicaciónAjuste de Load ImageDescripciónConsideraciones de seguridadCargar imagen siempre que encienda o desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctricaOn Power Up- Durante la desconexión y reconexión de la alimentación eléctrica, se pierden todos los cambios en línea, los valores de tags y la programación de la red que no hayan sido almacenados en la memoria no volátil.
- El controlador carga el proyecto almacenado y el firmware durante el encendido, independientemente del firmware o del proyecto de la aplicación en el controlador.
- Siempre se puede usar la aplicación Logix Designer para cargar el proyecto.
En el caso de un proyecto de seguridad, On Power Up se carga independientemente de si el controlador está en bloqueo de seguridad o si hay una firma de seguridad.Cargar imagen cuando no hay un proyecto en el controlador y enciende o desconecta y vuelve a conectar la alimentación eléctrica del chasisOn Uninitialized Memory- Si el proyecto se borró de la memoria, esta opción vuelve a cargar el proyecto en el controlador al momento del encendido.
- El controlador actualiza el firmware del controlador si es necesario. El proyecto de la aplicación almacenado en la memoria no volátil también se carga, y el controlador entra al modo seleccionado, ya sea programación o marcha.
- Siempre se puede usar la aplicación Logix Designer para cargar el proyecto.
El controlador también actualiza el firmware en el homólogo de seguridad, si procede.Cargar la imagen solo desde el cuadro de diálogo Controller Properties en la aplicación Logix DesignerUser InitiatedSi el tipo de controlador, así como las revisiones mayores y menores del proyecto en la memoria no volátil, coinciden con el tipo de controlador y con las revisiones mayores y menores del controlador, se puede iniciar una carga.- Puede iniciar una carga, independientemente del estado de la tarea de seguridad.
- Puede cargar un proyecto a un controlador en bloqueo de seguridad solo cuando la firma de seguridad del proyecto almacenado en la memoria no volátil coincide con el proyecto en el controlador.
- Si las firmas no coinciden o el controlador está en bloqueo de seguridad sin una firma de tarea de seguridad, se le solicitará que primero desbloquee el controlador. Cuando se desbloquea el controlador y se inicia una carga desde la memoria no volátil, el estado de bloqueo de seguridad, las contraseñas y la firma de seguridad se establecen en los valores contenidos en la memoria no volátil una vez que la carga se ha completado.
- Si el firmware en el controlador primario coincide con la revisión en la memoria no volátil, el firmware homólogo de seguridad se actualiza, si es necesario,la aplicación almacenada en la memoria no volátil se carga de modo que el estado de Safety Task se convierta en Safety Task Operable y el controlador entre al modo de programación.
- En el caso de un controlador ControlLogix 5590 en una aplicación de seguridad SIL 3 con un homólogo de seguridad instalado, el controlador carga el proyecto almacenado y el firmware en el momento del encendido.
IMPORTANTE:Para ayudar a evitar que el firmware almacenado en la tarjeta de memoria sobrescriba el firmware recién actualizado:- El proceso de actualización primero comprueba la opción de carga en la tarjeta de memoria y cambia dicha opción a User Initiated, si procede.
- La actualización de firmware continúa.
- Se restablece el controlador.
- La opción de carga permanece establecida en User Initiated.
Si la tarjeta de memoria está bloqueada, no se cambia la opción de carga y el firmware almacenado en la tarjeta puede sobrescribir el firmware recién actualizado. - En el campo Load Mode, seleccione el modo que desee para el controlador después de la carga:
- Program (Remote Only)
- Run (Remote Only)
IMPORTANTE:Consideraciones de seguridadSe recomienda utilizar Program (Remote Only) cuando establezca el modo de carga para un proyecto de la aplicación de seguridad - Según los requisitos de su aplicación, establezca las propiedades de actualización automática de firmware para dispositivos de E/S en el árbol de configuración del controlador. La propiedad Automatic Firmware Update también se conoce como la función Firmware Supervisor.IMPORTANTE:Consideración de seguridadAlgunos dispositivos de E/S de seguridad no son compatibles con la función Firmware Supervisor.Esta tabla describe las opciones de actualización automática de firmware para los dispositivos de E/S.AjusteDescripciónDisable
- Inhabilita cualquier actualización automática de firmware.
- Este elemento solo aparece en el menú cuando se guarda en un principio la imagen.
Enable and Store Files to Image- Habilita las actualizaciones automáticas de firmware en los dispositivos de E/S del árbol de configuración del controlador.
- Guarda el firmware del dispositivo de E/S y el firmware del controlador en la imagen.
- Solo los dispositivos de E/S configurados para la codificación exactamente igual participan en el proceso de actualización automática de firmware. Los dispositivos usados con esta opción deben aceptar la versión de firmware a la cual se están actualizando.
Disable and Delete Files from Image- Inhabilita las actualizaciones de firmware automáticas para los dispositivos de E/S del árbol de configuración del controlador.
- Elimina el firmware del dispositivo de E/S de la imagen, pero no elimina el firmware del controlador de la imagen.
- Este elemento solo aparece en el menú las siguientes veces que se guarde la imagen.
- Haga clic en Store.
- Haga clic en Yes en el cuadro de diálogo de confirmación que aparecerá.
Si ha habilitado Automatic Firmware Update, aparecerá un cuadro de diálogo para informarle de los módulos que no se han incluido en la operación Automatic Firmware Update.
IMPORTANTE:No retire la tarjeta de memoria cuando el controlador lea la tarjeta o escriba en ella. Si retira la tarjeta durante la lectura o escritura, se pueden alterar los datos en la tarjeta o en el controlador. Además, se puede alterar el firmware del controlador al momento en el que se retira la tarjeta. Deje la tarjeta en el controlador hasta que el indicador de estado SD se ponga verde fijo. - En el cuadro de diálogo Automatic Firmware Update, haga clic en Yes.El proyecto se guarda en la tarjeta de memoria según lo indicado por los indicadores de estado del controlador. Mientras la operación de almacenar está en curso, ocurre lo siguiente:
- El indicador OK está parpadeando en color verde.
- La tarjeta de memoria está parpadeando en color verde.
- Aparece Saving…Do Not Remove SD Card en la pantalla de estado.
- Un cuadro de diálogo de la aplicación Logix Designer indica que hay una operación de almacenamiento en curso.
- El controlador se restablece.
- SAVE aparece en la pantalla de estado.
Una vez completada la operación de almacenamiento, se restablece el controlador.IMPORTANTE:Permita que la operación de almacenamiento concluya sin interrupción. Si interrumpe la operación de almacenamiento, pueden perderse o alterarse los datos.
Entregue su opinión