Requisitos de la confidencialidad de datos
Componente de seguridad | Obligatorio para satisfacer IEC‑62443-4-2 SL 1 | Detalles |
|---|---|---|
Software Servidor® Security | Sí | Configure Servidor® Security para definir las políticas, los grupos de usuarios y otros conjuntos de permisos.
Para obtener más información, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001. |
Software Servidor® Policy Manager | Sí | Utilice el software Servidor® Policy Manager para definir un transporte de datos seguro al controlador a través de una red EtherNet/IP™ .Para obtener más información, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001. |
Protección de fuente y ejecución basada en licencia | Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos. | Configure las licencias para gestionar el acceso a la lógica de fuente del controlador y la ejecución de dicha lógica. Estas licencias no están habilitadas de manera predeterminada.
Para obtener más información, consulte Protección de fuente y ejecución basada en licencia. |
Acceso a datos de tags | Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos. | Configure los siguientes atributos en la aplicación Logix Designer para controlar el acceso a los datos de tags:
|
Encriptación de la tarjeta SD | Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos. | Si su sistema permite que se utilice la tarjeta de memoria microSD, el proceso de carga a la tarjeta de memoria encripta y firma digitalmente el proyecto utilizando la clave del controlador. La propia tarjeta de memoria no está encriptada. Cuando guarda (carga) el firmware en la tarjeta de memoria, el proceso almacena los certificados y el firmware encriptado en ella. No utilice un mensaje a sí mismo (MSG con una ruta THIS) para escribir automáticamente los registros del controlador, o forzar manualmente la escritura de los registros del controlador, en la tarjeta de memoria. ya que esto puede contribuir a evitar una posible pérdida de registros del controlador antes de que Servidor® AssetCentre pueda leerlos.Para obtener más información, consulte Utilizar la tarjeta de memoria. |
Entregue su opinión