Protección de fuente y ejecución basada en licencia

La protección de fuente ayuda a evitar que se modifiquen los componentes de la lógica mediante una licencia.
La protección de ejecución añade una protección adicional a la lógica del controlador. La protección de ejecución garantiza que el controlador adecuado tenga acceso para ejecutar el programa protegido. Combine esto con la protección de fuente para asegurarse de que el programador adecuado tenga acceso para modificar la lógica.
Cada dispositivo (controlador o computadora) requiere una activación para obtener acceso a las características de protección. Cada programa o componente de la lógica requiere una licencia para poder abrirse o ejecutarse.
Ejemplo de protección de origen y ejecución
Esta imagen muestra un ejemplo de un sistema de control con protección de ejecución de origen.
Para habilitar una protección basada en licencia, necesita lo siguiente:
  • Un CmStick que contenga una licencia con permiso de uso debe estar presente localmente en cualquier puerto USB de la computadora. El permiso de uso no se puede obtener de un servidor de licencias de red. Todos los demás privilegios de licencia pueden estar contenidos en el CmStick local o puede proporcionarlos un servidor de licencias en la red.
  • Una licencia que contenga el permiso de protección, ya sea que esté en un CmStick local o que lo suministre un servidor de licencias en la red. Cuando se bloquean los componentes, los usuarios no autorizados no pueden ver ni editar el componente, pero los usuarios autorizados pueden ejecutar el proyecto sin un CmStick.
IMPORTANTE:
La habilitación de la protección basada en licencia puede tener un efecto significativo en los tiempos de descarga.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal