Habilitación de la protección basada en licencia

Siga estos pasos.
  1. Haga clic en Tools > Security > Configure Source Protection para abrir el cuadro de diálogo Source Protection Configuration.
    Esta imagen muestra el cuadro de diálogo Source Protection Configuration en Logix Designer.
  2. Inserte en el puerto USB de la computadora el CmStick que contenga la licencia que quiere utilizar para ayudar a proteger el componente. Para poder utilizarlas, las licencias deben contener el permiso de protección para proteger componentes. Si una licencia no contiene el permiso de protección, no aparecerá en la lista de licencias.
  3. En el cuadro de diálogo Source Protection Configuration, seleccione el componente que desea proteger y haga clic en Protect.
  4. En el cuadro de diálogo Protect, seleccione la licencia que desea aplicar.
    Esta imagen muestra la configuración de protección para la protección de origen en Logix Designer.
  5. Seleccione el tipo de protección de ejecución:
    • Protect with controller key only. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Con esta opción seleccionada, el componente, cuando está bloqueado, solo se ejecuta en un controlador de la misma familia que la que se ha especificado para el proyecto. Por ejemplo, si bloquea un componente protegido mediante una licencia en un proyecto en un controlador ControlLogix 5590, el componente solo se podrá ejecutarse en otro controlador ControlLogix 5590.
    • Protect with controller key and specific license. Cuando selecciona esta opción, el componente solo se ejecuta en un controlador de la misma familia que la que se ha especificado para el proyecto y que contenga una CmCard con la licencia de ejecución que seleccione. Si selecciona Protect with controller key and specific license, seleccione la licencia de ejecución de la lista de licencias disponibles. Una vez protegidos los componentes, también se pueden bloquear. Cuando usted bloquea un componente, impide que los usuarios puedan verlo o editarlo, pero los usuarios autorizados podrán ejecutarlo.
  6. Para volver al cuadro de diálogo Source Protection Configuration, haga clic en OK.
    CONSEJO:
    Para guardar los cambios en un componente protegido mediante protección de fuente basada en licencia, debe conectarse un CmStick que contenga la licencia necesaria en la computadora que ejecuta la aplicación Logix Designer.
    Asegúrese de que guarda sus modificaciones al proyecto o bloquea los componentes protegidos antes de retirar el CmStick que contiene la licencia necesaria. Si la licencia no está presente, podría perder las modificaciones al proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal